先生,您好:
请参阅我们的测试结果、如下所示。
2.5V 之前、充电器没有充电电流、但根据数据表图15、我认为应该具有充电电流。
当超过2.5V 时、充电器具有大约40mA 的充电电流、但每0.24秒将有475mA 的充电电流、这是否正常?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
请参阅我们的测试结果、如下所示。
2.5V 之前、充电器没有充电电流、但根据数据表图15、我认为应该具有充电电流。
当超过2.5V 时、充电器具有大约40mA 的充电电流、但每0.24秒将有475mA 的充电电流、这是否正常?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
您好、Statham、
后续问题、我看到您说在2.5-2.89区域、当未看到478mA 时、大约有40mA。 您能在此处提供更精确的测量吗? 我正在尝试查看器件是否正在进入预充电阶段并在预充电和快速充电之间进行转换。
您是否还能够尝试增加 BAT 引脚上的电容? 可能是1000 μ F?
以下电压也会被赞赏并有助于缩小行为原因:
此致、
Anthony Pham
尊敬的 Anthony:
请参阅测试文件和原理图、如下所示。
我们选择了2个样本来检查此问题、详细的测试结果请参阅随附的文件。
期待您的反馈。
非常感谢。
您好、Statham、
我在 PPT 上看到一个注释,显示“*BAT:powersupply+load”,您能澄清这是什么意思吗? 是否使用电源和负载来表示电池? 或者 OUT 引脚上是否有负载? 如果是电源和用于模拟电池的负载、负载有多少?
OUT 引脚上是否有负载? 当 BAT 为低电平时、此器 件看起来正在尝试为某些器件供电、但是由于此操作失败、关闭 SYS 引脚并尝试多次将其重新启动。
此致、
Anthony Pham