This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:TLC5943 Vneg LED 驱动器

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123552/tlc5943-tlc5943-vneg-led-drive

器件型号:TLC5943

我有共享返回路径的 LED 输出(VIS LED 将 IR LED 作为返回、反之亦然)

由于 TLC5943用作电流阱、因此我将仅一次使用 VIS 或 IR LED (而不是同时使用)

电路是否低于正确值(当需要 VIS LED 时、我将+8V 施加到 VIS LED、IR LED 路径作为回路;当需要 IR LED 时、将-8V 施加到 IR LED、VIS LED 路径作为回路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    图片已损坏。 您可以再次发布吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意-8V 连接到 IR LED、+8V 连接到 VIS LED (根据图像分辨率可能很难分辨)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    我不确定我对您的原理图的理解。 下面的是正确的吗?  如果不是、请澄清。

    此外、您希望获得什么样的照明效果?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您已正确绘制。  

    我们将具有 IR 或 VIS 输出、但不能同时具有两者

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    为什么要在那里放置-8V 电压?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要-8V、因为我们需要负电压来驱动 IR LED (置于混响状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    Steven 因出差而不在办公室 、将在 8月11日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hardy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    抱歉。 但我仍然对您的应用感到困惑。

    但有一点是肯定的-下面的原理图是错误的、因为理想情况下、由于存在+8V 和-8V 电源轨、VIS LED 将始终亮起、IR LED 将始终熄灭。

    [~引脚 userid="52394" URL" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123552/tlc5943-tlc5943-VNEG-led-drive/4168504#4168504"]

    我不确定我对您的原理图的理解。 下面的是正确的吗?  如果不是、请澄清。

    此外、您希望获得什么样的照明效果?

    [/报价]

    我正在尝试了解您的应用。 请告诉我我的理解是否正确。

    1. 您将使用称为刀片式服务器尖头灯的双端组件。 一个锯片尖端指示灯包含三个 VIS LED、三个红外 LED 和两个电阻器、连接方式如下所示。
    2. 有时、您可能需要向铲刀尖指示灯施加正向电流(下面标记为绿色)、以仅点亮 VIS LED。 有时、您可能需要向铲刀尖灯施加反向电流(下面标记为紫色)、以便仅点亮 IR LED。 有时、您不会向刀片式服务器的尖端指示灯施加任何电流、以使所有 LED 熄灭。
    3. 您需要控制电流值、以便为 VIS LED 和 IR LED 提供一些调光效果。
    4. 您有两个+8V 和-8V 电源轨、您希望为 LED 供电。
    5. 有时您希望在铲刀尖上施加正电压(<=8V)、以生成正向电流。 有时您需要 在铲刀尖上施加负电压(|VOLTAGE |<= 8V)、以生成反向电流。
    6. 您需要同时控制七个铲刀尖灯。

    我目前出差时不在办公室。 我会尽量在空闲时间内回复您。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    明白了。 感谢您的回复。  

    下面显示了一种可能的解决方案。 它非常类似于驱动电机的"H"桥。 我选择电流源、因为这样您就可以将 NMOS 用作低侧开关。 电流路径标记为绿色和红色。

    此致、

    Steven