您好、TI、
我设计了一个使用 TPS54560BQDDARQ1直流/直流转换器的电路。 工作输入电压为24V (来自手动 SMPS)。 我们 设计的电路的输出电压为3.3V。
该电路与 TI Webench 设计 工具中给出的电路相同。在此、我附上了我的原理图供您参考。

如果输入电压为24V....,电路工作正常 问题是、如果输入电压发生任何变化、降压转换器不会调节我所需的电压。 在现场 、由于 SMPS 的相电压增加(根据印度标准、相电压 为230、但有时 我们测量270V)、输入电压升高到28V 以上、我的输出电压 随 输入电压成比例变化。 有时 我们得到的是4.2V 而非3.3V。
它是否是 由我们设计的电路引起的? 我们是否必须添加任何电路来调节输入电压? 是否有任何其他解决方案可以解决此问题? 请建议我们采用更好的方法。
谢谢、