主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我们 将 BQ27411-G1C 用于其中一个项目。(我们使用的是具有3200容量、3.7伏标称电压、50 mA 截止电流的电池)我对一些参数有疑问:
1 -在 IT cfg 寄存器中、我对 除用户 RAM-PWR 以外的所有参数使用典型值。 我不明白如何计算正确的值。 如果您能为我提供有关此参数的帮助、我将不胜感激。
2 -对于锥形电流、我选择截止电流(50mA)作为限值。 这是正确的假设吗?
3 -对于 "Ra Table Class"、我必须执行任何操作、还是监测计自行计算这些值? 由于这是一个手持设备、电池可能会变为0V、电量监测计可能会失去校准(如果有)。 在重新计算校准之前、当电池开始充电时、是否会产生这种影响?正确的 SOC 计算? 如果是、是否有任何方法可以避免每次监测计通电时重新校准。 (请注意、ROM 未在我的器件中编程、因此、如果检测到上电复位、我必须手动加载寄存器设置)
4 - Battery Management Studio 表示它不支持 BQ27411-G1C。 因此、我不知道如何对器件的 ROM 进行编程。 没有黄金映像、是否有任何方法可以实现它?
谢谢、