This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:在 Vcc 开路(电源关闭)期间、是否可以在 C1和 E1之间施加5V 电压?

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125015/tl594-is-it-ok-to-apply-5v-between-c1-and-e1-during-vcc-is-open-power-is-off

器件型号:TL594

你(们)好

在 Vcc 打开(电源关闭)期间、是否可以在 C1和 E1之间施加5V 电压?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    集电极作为独立于 VCC 的集电极开路、额定绝对最大值为41V。 这假设发射器以 GND 为基准、或者当发射器悬空在 GND 之上时、ΔVCE Ω 为41V 绝对最大值。 是的、当 VCC 小于 UVLO 时、可以施加5V 电压。 感谢您通过 E2E 进行连接并为您的设计考虑 TI 产品。

    此致、

    Steve M