主题中讨论的其他器件: TPS65994AE、 TPS65988、 TPS65994、 TPS65988EVM、 TPS65987EVM、 TPS65987、 、TUSB320
我想在我的设计中使用 TPS65987D。我将使用 PP_HV1作为灌电流路径、使用 PP_HV2作为源电流路径。 我的设计中没有微控制器。 我可以使用 TPS65987D 中的某些 GPIO 在 PP_HV1 和 PP_HV2之间进行切换吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在我的设计中使用 TPS65987D。我将使用 PP_HV1作为灌电流路径、使用 PP_HV2作为源电流路径。 我的设计中没有微控制器。 我可以使用 TPS65987D 中的某些 GPIO 在 PP_HV1 和 PP_HV2之间进行切换吗?
Logi、您好!
TPS65987D 将根据所连接的设备自动启用已配置的源路径或已配置的接收路径。 例如、如果您连接需要充电的器件、TPS65987D 将协商 PD 协议作为电源、并启用配置的源路径(在本例中为 PP_HV2)。 您无需使用 MCU 在电源路径之间切换、因为 TPS65987D 会自动执行此操作。 我建议查看我们的配置 GUI 工具培训系列、以更好地了解如何配置 TPS65987D: https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction
谢谢、
Eric
谢谢 Eric
在我的源路径中、我连接了一个外部移动电源。 如果未连接该移动电源、灌电流路径是否会自动启用?
我的应用、如下所示。
。 我使用 Type C 电缆将 USB 主机连接到 USB 集线器的上行端口。 我的 USB 集线器中有一个移动电源选项。
如果连接了移动电源、 USB 主机应通过 USB 集线器充电。 如果移动电源断开、USB 集线器应通过 USB 主机 Vbus 供电、即 USB 主机应供电。 在这两种情况下、USB 主机应能够与 USB 集线器的 USB 下行端口通信。
我可以为此使用 TPS65987D 吗?
此致、
Logi Francis
Logi、您好!
您的方框图通常看起来正常。 只有一个问题: 两个 USB-PD 控制器之间需要某种形式的直流/直流转换器。 以下是一个示例、其中重点说明了原因:
1.将移动电源连接到左侧 USB-PD 连接器(绘图中的移动电源 Type-C 连接器)
2.与移动电源协商~20V 的 PD 协议(例如)
3.现在您需要使用正确的 USB-PD 连接器(绘图中的主机 Type-C 连接器)供电
4.为了符合标准,您需要在协商更高的电压之前先提供5V 电压。 此外、您连接的器件甚至可能不需要移动电源提供20V 电压。 您需要一个直流/直流转换器将电压调整为所连接的器件所请求的电压。
我希望这有助于澄清我对您需要直流/直流转换器的担忧。 TPS65988EVM 和 TPS65987EVM 都有一个示例、说明如何使用 TPS65987D 控制外部直流/直流转换器。
谢谢、
Eric
Logi、您好!
是的、您可以将拉电流和灌电流功能配置为仅限5V。 以下 GUI 教程视频将向您介绍如何调整这些功能: https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction
谢谢、
Eric
您好 Eric、
我是 Logi 负责此设计的同事、对此有后续问题
器件 TPS65987D 有两种型号。
TPS65987DDH 在任何地方都没有库存。 TPS65987DDJ 就是我们可以得到的结果。
1) TPS65987DDJ 适用于 Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C和 USB PD 控制器
2) 2) TPS65987DDH 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3和交替模式的 USB Type-C和 USB PD 控制器
您能否帮助了解在将 TPS65987DDJ 用于 Logi 之前提到的应用时是否存在任何问题?
谢谢、此致
我的
Logi、Prmy、您好!
TPS65987DDJ 不能在此处使用。 只有英特尔的 TBT 参考设计支持 DJ 版本。 "DH"版本是通用 PD 控制器、可配置为此应用。
在编程方面、您将使用应用定制 GUI 来配置要加载到系统中外部 SPI 闪存的映像。 GUI 工具将提供一个二进制文件、您可以使用任何标准 SPI 工具将该文件加载到 SPI 闪存中。 我们通常使用 Total Phase Aardvark 在非 EVM 板上加载 SPI 闪存。
谢谢、
Eric
尊敬的 Eric:
我们设法找到 了 TPS65987DDH 的来源、现在我们得到了组装板。 我正在尝试使用应用定制 GUI 来配置 PD 控制器。 在您之前的答复中、您提到我们可以使用 Total Phase Aardvark 工具在非 EVM 电路板上加载 SPI 闪存。 为此、我们是否需要将 Aardwark 工具直接连接到闪存的 SPI 线路、或者该工具可以使用 GUI 应用程序通过 PD 控制器的 I2C 线路对 SPI 闪存进行编程?
当我尝试使用 GUI 工具进行闪存时、我收到一条错误消息"SPI 闪存至器件验证失败"。这可能是什么问题? 请帮助
尊敬的 Eric:
昨天、我尝试在 Thinkpad 笔记本电脑中使用 Type C 连接器。 它有一个 Type C 端口、主要使用 Type C 连接器连接到充电器。 但它也可用于数据传输。 在该 C 型端口中、当我们进行连接时、它会检测电路板中的 USB 集线器。
但是、当我将我们的板连接到手机或任何其他 Android 设备时、它甚至不会将其检测为 USB。 仅当我们在手机和电路板之间使用 C 型 OTG 连接器时、才会连接 USB。 即使之后、在 USB 首选项中、它也表示 USB 由连接的设备控制。 理想情况下、USB 应由 Android 设备控制。 在 USB 首选项中有一个选项可更改此控件。 但当我尝试它时、它说它无法切换。 问题可能出在哪里?
我还在附加主机 PD 控制器 GUI 工具项目文件。 您能查看我们使用的设置吗?e2e.ti.com/.../PD_5F00_Controller_5F00_Host_5F00_Prefers_5F00_powersource.pjt
谢谢 Eric。 我创建了一个不同的线程。