This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:是否有工业版本?

Guru**** 540980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC14240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124583/ucc14240-q1-is-there-industrial-version

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC14241-Q1

大家好、  

只需检查此器件是否有工业版本。  

在某些 EE 中、例如光伏逆变器、不需要 Q100。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    我们目前提供 UCC14240-Q1和 UCC14241-Q1、以区分3kV 和5kV 安全隔离。 这两个版本都是-Q1汽车版本、将取代太阳能等工业应用的温度和筛选要求。 您申请的非 Q1版本最有可能与较低的成本相关、应与 BU 营销团队(所有其他客户的 TI 销售代表)讨论此问题。 虽然这些器件的目标应用在汽车领域、但我们看到工业领域、特别是太阳能逆变器领域的设计活动非常重要。

    此致、

    Steve M