This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:温度升高

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123806/lm5122evm-2ph-temperature-rises

器件型号:LM5122EVM-2PH

我的电路是根据 LM5122EVM-2PH、VIN=12V、Vout=45V、负载=3A、f=350kHz 构建的、  在 MOSFET 和 电感测试过程中发现了较大的温升(大约80摄氏度)。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingguo,

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    此主题是否与您在一小时后提交的另一个主题相关?
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123840/lm5122evm-2ph-change-output-voltage
    这是同一个项目吗?

    请查看另一个主题以了解一些说明。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    上述温升数据由我们的客户提供、我想知道这种温度是否合理且效率合理。  其输出电压为45V、负载为3A、工作频率为350K、电路参数设计合理。 另一个问题是与此项目相同的项目。  我想更改 EVM 的频率以模拟客户的应用环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingguo,

    现在、我了解了您的方法。
    您拥有一个 TI EVM、并希望对其进行微调、使其接近客户应用、然后比较温度等

    老实说、我不知道如何判断温升、这取决于许多因素。
    因此、我非常高兴您希望进行该实验。

    要更改输出电压、只需修改两相 EVM/反馈分压器的下电阻器的 R32。
    这样您就不会影响补偿网络。

    然后、您可以通过几个步骤将频率从250kHz 增加到350kHz、以查看发生了什么情况。

    补偿可能不再适用、但只要您不应用负载的任何快速变化或输入电压不是太关键、即可。

    此致、
    哈里