This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:关于就绪和故障信号

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124212/iso5852s-ep-regarding-ready-and-fault-signals

器件型号:ISO5852S-EP

大家好、

希望你们做得好、

我是 Vivek Gandham、我 在我的应用中使用提到的06个隔离式栅极驱动器。 在这个栅极驱动器就绪和故障信号被提供给 GPIO、由于我的处理器中的 GPIO 较少、我无法为它们分配单独的 GPIO。 我能否将它们连接到逻辑门并使用单个 GPIO 连接到处理器。 当为栅极驱动器提供 I/P 或需要考虑任何条件时、栅极驱动器的故障和就绪信号是否始终为高电平? 请在此情况下提供指导...

谢谢、此致  

Vivek Gandham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您关注 ISO5852、

    RDY 和 nFLT 是开漏引脚、二者均可连接在一起、然后通过5K 欧姆电阻器连接到 CPU 的 GPIO。 默认情况下,如果没有故障且设备已通电,则两个引脚都将处于高电平。 在 FLT/电源电压低于 UVLO 期间、相应的引脚将被下拉。 唯一的缺点是、无法区分哪个引脚下拉。

    如果这回答了您的问题、请按"绿色"按钮。

    谢谢、此致、

    Sasi、  

    应用–隔离式高功率驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一 个小的校正:5K 欧姆是上拉电阻器、nFLT 和 Ready 引脚被连接至 VCC 的5K 电阻器。并且可被连接至 GPIO。