我们的项目适用于热插拔应用。 我们对该项目的期望是它能够以50A 的电流运行。
>您对 FET 设计有什么建议吗?
-在我们的测试(25A-12V)期间、我们发现 FET 变得非常热(100+ C)。
-即使 FET 是并联的、为何会变得如此热?
>您是否有用于测试 LM5060的高电流设计建议?
>您是否有热插拔应用的参考设计建议?
>我们的 Rsense 电阻值不在我们预期的范围内。 这样做的原因可能是什么? 影响 Rsense 电阻器值的参数可能是什么?
>对于我们的热插拔(适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器)应用、您是否推荐其他产品?