您好!
我的客户有关于 TPS568215 FIT 的一些问题。
问题1:
TI.com 显示 TPS568215 FIT 在55oC 使用温度下为0.1。
这里是使用温度、TA 或 TJ?
问题2:
在使用降额工具估算其他使用温度下的 FIT 时、是否应使用相同的活化能0.7eV?
或者、如果活化能也应该改变、如何改变呢?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hirano、
我从我们的 QR 团队那里得到了一些解释。
对于问题1、一般使用温度指的是 Tj、而很难获得 Tj 值。 实际情况是 TI.com 中的温度可被视为 Ta、我们还使用 Ta=125C 作为测试温度。 当 Ta 达到55°C 或125°C 时、Tj 一定会达到一定的温度。
对于问题2、不同温度之间的 FIT 转换基于相同的激活能量。 我们只能使用0.7eV、因为我们对故障机制不是很清楚。 活化能通常通过测试进行测量。 通过晶圆级或结构级测试、可以获得单个故障机制。
综合活化能结合了多种不同的故障机制、导致了不明确的结果。 标准 JEP122中总结了不同故障机制的 EA、根据不同的 EA 值、0.7eV 相对保守且合理。