This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:改变输出电压

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123840/lm5122evm-2ph-change-output-voltage

器件型号:LM5122EVM-2PH

我想 更改 LM5122EVM-2PH 的电压(45V)和频率(350kHz)、我是否直接更改 Rt 和 RFB?这 是否会影响环路的其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingguo,

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    此主题是否与您在一小时后提交的另一个主题相关?
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123806/lm5122evm-2ph-temperature-rises
    这是同一个项目吗?

    对于开关模式电源、需要仔细选择所有组件。
    它们需要具有高质量并适合开关模式转换器(例如陶瓷电容器或与具有低 ESR 的铝电解电容器、具有低 Rdson 的 FET 等结合使用)。  
    此外、您不能使用具有所需电感的任何电感器。 它需要是一个专门为此目的而制造的特殊电感器。

    与质量一样重要:所有组件都需要根据所选条件进行全面计算。
    如果您更改任何参数(例如开关频率)、则需要重新计算和修改电路板上的大多数器件。
    在所有温度下、所选的电感器不会在给定的峰值电流下发生饱和、这一点非常重要。

    在第36页的数据表第8.2节中、您可以找到用于计算组件的所有公式。

    您可以在这里看到、许多公式包括开关频率(FSW)、因此您需要修改电路板上的许多器件。


    此致、
    哈里