This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DFN10中 ISL80101IRAJZ 的 P2P 解决方案

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A47, LM317, TLV767, TLV757P, TPS785-Q1, TPS7A45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122843/p2p-solution-for-isl80101irajz-in-dfn10

主题中讨论的其他器件:TPS7A94TPS7A47LM317TLV767TLV757PTPS785-Q1TPS7A45

您好 LDO 团队、  

您能否帮助检查 您在 DFN10中是否有适用于 ISL80101IRAJZ 的 P2P 解决方案?  

https://www.renesas.com/us/en/document/dst/isl80101-adj-datasheet

我们正在寻找负载电流高达1A 时从5V 到3.3V 的电压转换。  

但对于 Vin、我们需要输入能够承受高达40V 的最大 abmax。  

我们是否有适合此处需求的产品?  

谢谢、  

Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您的请求。 请等待2-3天的回复。  

    最棒的  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    此器件没有任何 P2P。 如果35V 绝对最大值对于输入电压来说是可以的、我建议使用 TPS7A47。 如果不是这样、LM317就能在这里正常工作。 我还提供了一些其他选项来查看是否能够为此降低最大输入电压。 在功能方面、TPS7A94最靠近此器件、但无法满足此器件的 Vin 范围要求。  

      TPS7A47 LM317 TPS7A94
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、可编程输出 可调节输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 1 1.5 1
    输入电压(最大值)(V) 36. 40 5.7.
    输入电压(最小值)(V) 3. 3. 1.7.
    输出电压(最大值)(V) 34 37. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 1.4. 1.25. -
    固定输出选项(V) - - -
    使能 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 60 38. 78
    噪声(uVrms) 4. 38. 0.46.
    精度(%) 2.5. 5. 1
    VDO (典型值)(mV) 307. 2000年 150
    Iq (典型值)(mA) 0.58. 5. 15.
    热阻 θJA (°C/W) 33. 24 46.
    最小封装面积(mm2) 25 45.5. 9.
    封装类型 VQFN DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-220 WSON

    我希望这对您有所帮助!  

    最棒的  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 McKyla、  

    固定选项如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您对此的耐心等待、感谢您提供我们的3.3V 固定电压选项。 我会推荐以下选项之一。  

      TLV767 TLV757P TPS785-Q1 TPS7A45
    AEC Q100标准 是的
    输出选项 可调节输出、固定输出 固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 1 1 1.5
    输入电压(最大值)(V) 16. 5.5. 6. 20.
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 1.45 1.7. 2.1
    输出电压(最大值)(V) 14.5. 4. 5.5. 20.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.7. 0.75 1.5
    固定输出选项(V) 0.8、1.8、2.5、2.8、3.3、 5、8 0.9、1、1.2、1.5、1.8、 1.9、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、4 0.75、1、1.1、1.2、1.8、 2.5、3.3、5. 1.5、1.8、2.5、3.3
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 53. 45. 45. 38.
    噪声(uVrms) 60 60 30 35.
    精度(%) 1 1 0.5. 2.5.
    VDO (典型值)(mV) 900 425 315 300
    Iq (典型值)(mA) 0.05 0.025. 0.025. 1
    热阻 θJA (°C/W) 60.1. 100.2. 31.6. 28.
    最小封装面积(mm2) 4. 4. 9. 22.75
    封装类型 HVSSOP、SOT-23、WSON SOT-23、WSON SON、TO-252 DDPAK/TO-263、SOT-223

    希望这对您有所帮助!  

    McKyla