This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:通过 EN 引脚打开 LMR36506MSC3RPERQ1

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123397/lmr36506-lmr36506msc3rperq1-turn-on-by-en-pin

器件型号:LMR36506

数据表提到 EN 引脚电压是否高于0.4v、然后 IC 唤醒、但还有另一个选项卡:Ven_Vout:1.6V 至1.36V、典型值为1.263V

以下哪一项是正确的?

当 V_EN 超过0.4时,IC 唤醒是否开始切换? 或者我们是否需要超过1.36V 才能开始开关?

V_EN 引脚阈值:最小值为0.3V,最大值为0.4V。  

这是否意味着当 IC 正在切换时,如果我们将 VEN 降低到0.3V 或更低,那么 IC 将关闭,当 V_EN 增加到0.4V 以上时,IC 将打开?

我的应用由60V 电池供电、当 V_BAT 低于30V 时、需要断开电池连接。  

因此、0.4V 或1.36V 对于确定 EN 引脚上的分压器至关重要。  

下面是原理图快照  

让我知道输出端(0.4V 或1.36V)的电压3V3是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek

    请阅读数据表的"8.3.1启用、启动和关断"部分。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢你