请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36506 数据表提到 EN 引脚电压是否高于0.4v、然后 IC 唤醒、但还有另一个选项卡:Ven_Vout:1.6V 至1.36V、典型值为1.263V
以下哪一项是正确的?
当 V_EN 超过0.4时,IC 唤醒是否开始切换? 或者我们是否需要超过1.36V 才能开始开关?
V_EN 引脚阈值:最小值为0.3V,最大值为0.4V。
这是否意味着当 IC 正在切换时,如果我们将 VEN 降低到0.3V 或更低,那么 IC 将关闭,当 V_EN 增加到0.4V 以上时,IC 将打开?

我的应用由60V 电池供电、当 V_BAT 低于30V 时、需要断开电池连接。
因此、0.4V 或1.36V 对于确定 EN 引脚上的分压器至关重要。
下面是原理图快照

让我知道输出端(0.4V 或1.36V)的电压3V3是多少