This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122281/bq3060-bq3060

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我设计的3节串联锂电池具有 BQ3060、电池欠压保护为3V、在欠压保护的情况下、在什么情况下会禁止电池组充电、例如、当电池电压低于某个值时、是否会禁止充电? 我看不到相关参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金星、

    监测计具有耗尽电压阈值: C.4.7.6耗尽电压(偏移8)

    您需要升级到我们的新电量监测计、该监测计具有禁用低电压充电的附加功能。 此监测计的选件有限。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池(或电池)电压非常低时、电池仍可充电。 当电池(或电池)电压非常低时、bq3060不具有禁用充电功能,向右?的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金星、

    我不相信有一个功能可以完全实现您所描述的功能、XCHGLV 耗尽电压可能是最相似的功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hou 关于 BQ40Z50? bq40z50是否具有此函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金星、

    您可以检查 TRM 以了解监测计的所有功能。 BQ40Z50具有 SUV 功能、可在电压过低时禁用电池组。https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43

    此致、

    Wyatt Keller