This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:Vref 是否为正系数

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122560/tps560430-vref-is-positive-coefficient-or-not

器件型号:TPS560430

尊敬的先生:

我正在寻找具有3.3V 固定版本的 TPS560430。

它似乎修复了 Vo 非常适合我的 MCU 3.3V

但我的经理要求我发现 Vref 需要全部为正系数或负系数。

因此、我们可以捕获温度并在 MCU 中进行校准。

这意味着所有 Vref 都需要根据不同的温度升高或降低、它需要在不同部件之间具有正或负斜率。

如果某些部件斜率为正、而某些部件为负、我们无法校准它。

我是否可以知道 TPS560430在这里是否适用? 我在数据表中找不到这种信息。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    下面是其中一个参考文献、我们要求其中一家供应商测量直流/直流转换器的30个部件。

    其中一些是正系数、有些是负系数。

    因此、该器件不适合我们、我们需要校准相同的斜率(正或负) Vref

    请帮助提供您的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有这样的图,但您可以在图11中找到,这是一条典型曲线,它是通过测试多个器件并得出偏移平均值来获得的。 所有测试器件的失调电压值并不相同、但它们与数据表中显示的趋势相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的快速响应。

    但图11是平均值。

    不确定是否有原始数据可以与我共享。

    因为我的经理要求我找到解决方案需要全部为正/负系数

    我认为此修复3.3V 版本应该足够好了

    但我的经理要求我研究 市场上是否有所有正/负系数直流/直流。

    如果您让我知道 TPS560430不会全部为正/负、这一点也值得赞赏、因此我可以说服我的经理、该解决方案应该是最合适的部分。

    因此、我无需调查更多供应商、不胜感激

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我没有原始数据。

    图11是平均数据、但每组原始数据应显示类似趋势、但偏移值略有不同。  

    如果这是你要问的--是的,这个器件没有显示 Vref 的完全负/正温度系数,我们可以从曲线上看到它在温度轴的中间有最大值。  

    谢谢你。