This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:单粒子瞬态电平和持续时间

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122280/tps73801-sep-single-event-transient-levels-and-durations

器件型号:TPS73801-SEP

我一直在查看 SLAK024 (TPS73801-SEP 单粒子效应(请参阅)测试报告)、文档看起来不完整-它引用了观察到的集合图、但实际上并未将它们包含在文档中。

我正在尝试将此组件设计到电路中、但我面临的挑战是缓解设置、因为高于~5%的瞬态会在不采取任何缓解措施的情况下损坏其提供的部件。

但是、本报告不提供需要缓解的瞬态的信息。 5%以上可能是7%、也可能是50%。 持续时间也是一个问题-它很容易滤除1ns 瞬态、但如果它是10ms、则要困难得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我可以为您提供帮助。   这是报告的已知缺陷、正等待更新。  我正在与团队核实、以确保其仍在列表中。

    但是、我可以提供一些缺失的详细信息。

    运行10有7个事件超过5%阈值。

    这里是这7种情况的波形图。

    166.

    336.

    407.

    583

    68

    875

    944.

    负向

    122.

    255.

    283.

    此外、用于确定阈值限值的标称值为2.52。  但是、对图和数据的分析显示实际标称值为2.533V。

    下表显示了正向跳闸阈值电平和事件数量、以及使用原始标称值2.515与更新后的2.533标称输出电压值的事件数量比较。   基于此、所有事件都不会超过5%的水平、最坏情况为4.5%

    标称值通过检查事件前值的图确定。

    很旧

    2.52伏

    2.533 V

    +电平

    事件

    2.52.

    2.533

    2.594.

    1160

    2.94%

    2.41%

    2.595

    1142.

    2.98%

    2.45%

    2.596

    1142.

    3.02%

    2.49%

    2.597

    1142.

    3.6%

    2.53%

    2.598

    1142.

    3.10%

    2.57%

    2.599

    1142.

    3.13%

    2.61%

    2.6.

    1142.

    3.17%

    2.65%

    2.601

    1142.

    3.21%

    2.68%

    2.602.

    1142.

    3.25%

    2.72%

    2.603

    1142.

    3.29%

    2.76%

    2.604

    902

    3.33%

    2.80%

    2.605

    902

    3.37%

    2.84%

    2.606

    902

    3.41%

    2.88%

    2.607

    902

    3.45%

    2.92%

    2.608

    902

    3.49%

    2.96%

    2.609.

    902

    3.53%

    3.00%

    2.61.

    902

    3.57%

    3.04%

    2.611.

    902

    3.61%

    3.08%

    2.612.

    902

    3.65%

    3.12%

    2.613

    558.

    3.69%

    3.16%

    2.614.

    558.

    3.73%

    3.20%

    2.615

    558.

    3.77%

    3.24%

    2.616

    558.

    3.81%

    3.28%

    2.617.

    558.

    3.85%

    3.32%

    2.618

    558.

    3.89%

    3.36%

    2.619

    558.

    3.93%

    3.40%

    2.62.

    558.

    3.97%

    3.43%

    2.621.

    113

    4.01%

    3.47%

    2.622

    113

    4.05%

    3.51%

    2.623

    113

    4.09%

    3.55%

    2.624)

    113

    4.13%

    3.59%

    2.625

    113

    4.17%

    3.63%

    2.626.

    113

    4.21%

    3.67%

    2.62.

    113

    4.25%

    3.71%

    2.628

    113

    4.29%

    3.75%

    2.629

    113

    4.33%

    3.79%

    2.63

    37.

    4.37%

    3.83%

    2.631

    37.

    4.40%

    3.87%

    2.632

    37.

    4.44%

    3.91%

    2.633

    37.

    4.48%

    3.95%

    2.634.

    37.

    4.52%

    3.99%

    2.635

    37.

    4.56%

    4.03%

    2.636

    37.

    4.60%

    4.07%

    2.637

    37.

    4.64%

    4.11%

    2.638

    37.

    4.68%

    4.15%

    2.639.

    7.

    4.72%

    4.18%

    2.64

    7.

    4.76%

    4.22%

    2.641.

    7.

    4.80%

    4.26%

    2.642.

    7.

    4.84%

    4.30%

    2.643.

    7.

    4.88%

    4.34%

    2.644

    7.

    4.92%

    4.38%

    2.645

    7.

    4.96%

    4.42%

    2.646

    7.

    5.00%

    4.46%

    2.647

    7.

    5.04%

    4.50%

    如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 峰值瞬态电平是输出电压的函数、还是无论 输入电压或输出电压如何、它往往是恒定电平? 预期使用输出电压低于测试电压的器件。

    提前感谢。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    对于较低的输出电压条件、我没有特定的 SEI 数据。   然而、有一些证据表明、瞬态幅度将保持大致相同、或者在 Vout 较低的情况下可能略小。  因此、您可以保持相同的瞬态幅度、并将其缩放到 Vout 中。  这应该是一种保守的方法、因为现有数据的电压相对较低。

    使用最坏的7个事件、这表明正瞬态电压介于106mV 至114mV 之间。

    例如、使用106mV 至114mV 的最坏过冲范围并施加到1.8V Vout、则估计最坏情况下的过冲范围为5.9%至6.3%  

    对于上面显示的7个最坏情况事件、106和114mV 来自 BIN 范围。

    不过、需要注意一点。  如果您具有更大的余量(Vi > Vo)、则这可能会增加瞬态行为。  报告中的数据集具有700mV 的余量。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    涉水