This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:低功耗无线电源传输

Guru**** 2501775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121109/bq51003-low-power-wireless-power-transfer

器件型号:BQ51003

您好!

我设计了一个无线电源传输电路、用于为 ML2020锂离子/锰电池充电。 它需要最大 3mA 充电电流和恒定3.1V。  

此外、我还想了解一下我的天线选择。 它是一个19x0.8mm 26uH 线圈。

如果一位专家能够审查我的共同原理图并在必要时提出更正建议,我将不胜感激。  

谢谢。

  • DIL Kılavuzuna Erkle
    • 克利尔斯泰西 İngilizce→Türkçe……
    • Yeni bir kelee Listesi oluştur……
  • Kopyala