This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:同步三个或更多 UCC28950相移全桥控制器

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121563/ucc28950-synchronizing-three-or-more-ucc28950-phase-shifted-full-bridge-controllers

器件型号:UCC28950

您是否有示例 参考设计文件/原理图来展示如何实现三个或更多 UCC28950相移全桥控制器的同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28950对三个或更多相移全桥控制器进行相移的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua609/slua609.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、  

    如果您 连接了一个计时器电路来启用时钟脉冲的相移。我们必须将相应的相移时钟脉冲连接到 所连接控制器的 SYNC 引脚。 这是否意味着所有连接的控制器都将处于从模式? 主模式下不会有任何控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册介绍了主时钟的相移、以便从交错相移全桥转换器中获得最大优势。

    正确的做法是、器件应设置为从模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、除了应用手册之外、您还有任何其他设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是唯一的应用手册。  但是、以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28950设计相移全桥的应用手册、应用手册中提供了 Excel 设计工具的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、