您好:
LLC 专家请我向 PSFB 专家提出以下问题。 好的。
幸运的是、修改后的 LLC 试验电路板输入了我们的值、以确保我们更好地了解电路及其限制等-首次运转良好。
我阅读了一些 TI 文献并观看了一些视频-比较 LLC 与 PSFB 及其他产品。 在这些文档中、似乎没有人担心 PSFB 最令人烦恼的方面:需要一个大的直流电感器。 相信我、它非常大且有损耗、如果您有要构建的充电器、您不想使用电感器来实现400V 输出、其中负载电流将从200AMP 变为可忽略不计、同时控制输出电压。
如果我们要进行比较,我们应该考虑使用较小的交流电感器值来“过滤”电容器纹波电流的 LLC 会发生什么情况……考虑到纹波的频率变化限制在一个窄范围内,这种想法是否可行?
如果我们大幅降低输出电容器纹波、我认为 LLC 将占有前沿。
您对此有何看法?
感谢对这种想法的任何评论。
R