This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL102:BQ76PL102仿真

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120257/bq76pl102-bq76pl102-simulation

器件型号:BQ76PL102

您好!

我想仿真 slua524b.pdf 应用手册第7页中的电路、因为顶部电池(V2=4.5V)为底部电池(V1=3.6V)充电。

您是否知道有关 PUMP2S 和 PUMP1N 信号的信息、因为我不清楚。   

谢谢、

Biellmann Cedrick

Vitesco 技术图卢兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    最好的资源是 BQ76PL102产品文件夹 中的本文档:https://www.ti.com/lit/an/slua524b/slua524b.pdf

    这是一款非常旧的器件、使用量不大、因此可能没有产品专家可以提供大量支持。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们要针对主动平衡电池中的应用进行测试、此组件是否会过时?

    Cedrick Biellmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    不可以、TI 很少会使组件过时。 可能只有有限的技术支持来帮助您使用器件。

    此致、

    Matt