主题中讨论的其他器件:UCC25600、
我们正在构建一个基于 LLC 且最大输入电压为1000V 的直流/直流转换器。 TI 的 UCC25630x 谐振控制器在集成高电压启动电路、用于半桥的集成自举驱动器、用于更快瞬态控制的 HHC 方面具有优势。 最大输入电压大约为600V 直流,不适用于我的1000V 直流应用,我想从 TI 工程师那里了解到使用控制器芯片的可能性,并对其进行一些修改,使其在1000V 的更高输入电压下工作。 此外、是否有办法绕过栅极驱动的内部自举配置并为半桥配置生成两个独立的栅极脉冲? 如何将 HV 启动电路用于1000V DC。
此外、建议使用任何其他符合应用要求的 TI 产品。