This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:上电期间触发低侧输出

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117122/ucc27714-low-side-output-be-triggered-during-power-on

器件型号:UCC27714

你(们)好,先生

UCC27714在低侧分流型逆变器中用作 MOS 栅极驱动器

在上电期间(VDD 典型值为13.8V)、低侧(LO-COM)将输出(即使低侧输入连接到 VSS)

请提供有关此问题的建议、以及此问题的原因是什么?  

  

红色是 Vdd、蓝色是 LO-COM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您关注 UCC27714。 在 VDD 上升期间、在某些情况下、VDD 上升时、电路中的电容耦合在驱动器输出上可能会出现低振幅小尖峰。 正如您在 VDD 上升的最开始看到的那样。 当 LI 输入低于上升阈值时、您所显示的大脉冲是不可预计的。

    您能否在示波器图上显示 LI 输入波形以及 VDD 和 LO? 您能否绘制更宽的时基以显示 LO 输出在更长的时基上的作用? 它看起来在您的图上具有负斜率。

    此外、在您的图中、VDD 上升看起来不是从地开始、可能略高于2V。 您能否确认 VDD 上升是从接地开始还是已经处于直流电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我收到更新已经有一段时间了。 您是否能够确认并解决此问题? 如果您有其他问题、您可以回复此主题、它将再次打开对话。

    此致、