请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 你(们)好,先生
UCC27714在低侧分流型逆变器中用作 MOS 栅极驱动器
在上电期间(VDD 典型值为13.8V)、低侧(LO-COM)将输出(即使低侧输入连接到 VSS)
请提供有关此问题的建议、以及此问题的原因是什么?
红色是 Vdd、蓝色是 LO-COM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
感谢您关注 UCC27714。 在 VDD 上升期间、在某些情况下、VDD 上升时、电路中的电容耦合在驱动器输出上可能会出现低振幅小尖峰。 正如您在 VDD 上升的最开始看到的那样。 当 LI 输入低于上升阈值时、您所显示的大脉冲是不可预计的。
您能否在示波器图上显示 LI 输入波形以及 VDD 和 LO? 您能否绘制更宽的时基以显示 LO 输出在更长的时基上的作用? 它看起来在您的图上具有负斜率。
此外、在您的图中、VDD 上升看起来不是从地开始、可能略高于2V。 您能否确认 VDD 上升是从接地开始还是已经处于直流电平。
此致、