This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM336-5.0:数据表中图10和图11的测量方法和测量仪器

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119914/lm336-5-0-measuring-method-and-measuring-instrument-of-figure-10-and-figure-11-in-datasheet

器件型号:LM336-5.0

应用工程师

尊敬的负责人

感谢您的持续支持。
我叫 Suzuki、来自 Daifuku。

我向贵公司询问 CS1162154案例。
我想谈谈您的5V 基准二极管(也称为齐纳二极管):LM336MX-5.0/NOPB。

LM336MX-5.0/NOPB
5V 基准二极管(SMD 产品)

https://www.ti.com/product/ja-jp/LM336-5.0/part-details/LM336MX-5.0/NOPB?keyMatch=LM336MX-5.0/NOPB&tisearch=search-everything&usecase=OPN&login-check=true

问题1.
如果我们公司想要测量数据表中图10所示的特征图(尤其是输出部分)、贵公司使用了哪种测量设备?
齐纳二极管的输出电压在5V 时保持恒定、因此它尝试吸收超过5V 的电压。 您能否告诉我们为什么可以像这样测量过冲器件的波形?

问题2.
如果我们的公司想要测量数据表图11中所示的特征图、您的公司使用了哪种测量设备?
具体而言、使用齐纳二极管(5V 基准二极管)在电路板上安装 LM336MX-5.0/NOPB、您使用了哪种仪器和方法来测量0mA 至10mA 的电流?
如果您尝试按如下所示测量此电流波形、则需要0.01mA 的测量精度。 电流测量模式下的钳位电流表和测试仪无法实现此级别的测量精度。

问题3.
如果超过10mA 的电流超过图11的反向特性、则5V 基准二极管 LM336MX-5.0/NOPB 会发生什么情况?
即使它不在单个事件中分解、多余的量也会对它产生多大的影响?
请告诉我们。

提前感谢您对上述问题的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图10 可使用设置为单次捕获的示波器进行测量、并由输入电压触发。 由于齐纳二极管的性质、首次加电时会出现过冲的缓慢响应时间。

    图11 可使用曲线示踪剂进行测量。 为了测量电流、HP 34401A 等工作台万用表的直流电流精度为0.015%、精度足以达到0.01mA。

    10mA 是绝对最大额定正向电流。 超过 10mA 时、可能会损坏器件、无法保证电气规格。

    最棒的

    Walter