问题:
我们遇到了 SM133 (Aux REFL 诊断)问题。
根据数据表、VACC_AUX_REFL 需要在1.092V 和1.106V 范围内。
我们的设置包含20个 BQ 电路、这些电路以菊花链形式与真实电池组相连。
在使用 BQ79612芯 片进行测试期间、我们观察到来自链中随机 BQ 电路的基准电压 VACC_AUX_REFL、其波动高达40mV、超出阈值。
我们可以看到 从 ADC 测得的最大值为1.118V、最小值为1.069V。
这种行为现在是一致的、如果我们运行电池组一段时间、我们似乎总是会在 BQ79612芯片上遇到此问题。
问题:
1. VACC_AUX_REFL 的阈值是否为1.092V 至1.106V? 或者在不违反安全标准的情况下 VACC_AUX_REFL 的可接受值范围是多少? 违反 阈值意味着什么? 它是损坏的 ASIC 吗? 违反 SM133在安全方面对 ASIC 有何影响? 4. 是否有办法在 ASIC 电路上进行外部测量?