This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760-Q1:UV 检测最坏情况电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118991/tps3760-q1-uv-detection-worst-case-voltage

器件型号:TPS3760-Q1

您好、数据表中有一个示例阈值电压计算、如下所示、这是否包括所有变化? VITN 的最小值为0.792至0.808,因此,如果我考虑到最坏的情况,我是否需要在"839.4mV ~840.6mV"中添加+/- 8mV?

如果使用 VHSY=2%且 VITN=0.8V 型号、最坏情况 VITN+VHYS 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    感谢您的提问 、是的、对于最坏情况分析、应在包括阈值精度后完成迟滞计算。

    示例:

    欠压(UV)通道

    VITn =.808V

    电压迟滞(Vhys)= 2%= 0.02 * 0.8V = 16mV

    迟滞精度=+/- 1.5%= 16.16mV*(1.015)或16.16mV*(.985)= 16.4024mV 和15.9176mV

    释放电压= Vitn + Vhys =.808V + 16.4024mV 或.808V + 15.9176mV = 823.9176mV 至 824.4024mV

    Jesse