大家好、
请在此处帮助提供 TPSM831D31MOA 模块在满载条件下可用组件的热分接详细信息。

谢谢、此致、
Prasad Tatar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请在此处帮助提供 TPSM831D31MOA 模块在满载条件下可用组件的热分接详细信息。

谢谢、此致、
Prasad Tatar
Prasad、您好!
要获得#1、#2和#5的大致单个损耗,您可以将下图6-3中给出的总损耗除以3 (例如,如果 VOUT=0.85V,则每个器件的功率损耗约为12W/3=4W)。 下面的图6-4中给出的损耗可用于估算 #6的功率损耗。
请注意、这些是在400kHz 开关频率下以12V 输入运行时的功率损耗。 这些损耗随开关频率的变化而变化。

以下是其余器件的近似功率损耗:
3中的功率损耗:66mW。
4中的功率损耗:35mW。
7中的功率损耗< 10mW。
9中的功率损耗:20mW。
8中的功率损耗< 10mW