This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31热性能详细信息查询

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117920/tpsm831d31-tpsm831d31-thermal-details-query

器件型号:TPSM831D31

大家好、

 

请在此处帮助提供 TPSM831D31MOA 模块在满载条件下可用组件的热分接详细信息。

 

 

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    由于 TPSM831D31是一个模块、因此数据表将热性能信息作为单个器件提供、而不是细分元件之间的损耗。

    TPSM831D31数据表中的图6-7和6-8 (如下所示供参考)深入介绍了在不同环境温度下、不同气流下在400kHz 下可施加的最大负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murli、

    感谢您的回复。

    我们正在对电路板进行热仿真、我们需要对 诸如  CH-A 稳压器、CH-B 稳压器、电感器等 TPSM831D31MOA PCB 模块组件进行分接。满载时的功率耗散数据。

    为了便于参考、我们附上了图片并提到了 IC 上的编号。 请共享相同的数据。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    要获得#1、#2和#5的大致单个损耗,您可以将下图6-3中给出的总损耗除以3 (例如,如果 VOUT=0.85V,则每个器件的功率损耗约为12W/3=4W)。 下面的图6-4中给出的损耗可用于估算 #6的功率损耗。

    请注意、这些是在400kHz 开关频率下以12V 输入运行时的功率损耗。 这些损耗随开关频率的变化而变化。

    以下是其余器件的近似功率损耗:

    3中的功率损耗:66mW。

    4中的功率损耗:35mW。

    7中的功率损耗< 10mW。

    9中的功率损耗:20mW。

    8中的功率损耗< 10mW