This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:电压纹波

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117885/tpsm831d31-voltage-ripple

器件型号:TPSM831D31

您好、先生、

  1. 我使用示波器测量 OUTA 设置= 0.4V、并将纹波摆幅200mV/3MHz 作为附加文件。 我是否可以设置一些设置来减少纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是对 EVM 的观察吗? 您能告诉我您在哪里进行探测吗?

    如果它不在 EVM 上、您可以共享原理图和配置文件吗?

    如果可能、请分享您的测量设置图片。