This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:在 PH 引脚和 GND 之间组装二极管时会出现故障情况

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117023/tps54531-fault-condition-occurs-when-diode-is-populated-between-ph-pin-and-gnd

器件型号:TPS54531

您好!

我正在尝试使用 TPS54531将12v 转换为5V。 为了安全起见、我使用与 TPS54531 EVM 相同的电路、但我没有获得+5V 输出。 我使用电源工作台提供12V 输入、我注意到它在上电后直接达到电流限制。 如果我取消选择二极管、我将使用电压表在 VOUT 上获得0.9V 电压、并且从12V 输入产生的电流消耗约为35mA。  

原理图如下:

对于电感器、我使用 Wurth Elektronik 74437346047

对于二极管、我使用 Vishay SSC54-E3/9AT

下面是一些布局视图:

底层

内层(+5V 平面连接到 VOUT)

内层下方和上方有一个实心接地层

请告诉我您需要哪些其他信息来帮助我调试该问题。

提前感谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    要确认此处的一些详细信息:您是使用开路负载还是3A 负载加电? 您是否使用了回放?

    关于布局、以下是一些建议:  

    1、不要让 GND 覆铜在电感器的焊盘之间、SW 覆铜和其他覆铜之间留有一定的空间、因为 SW 的噪声很大。

    2. 不要让电源信号影响控制信号。 通常、我不会让 GND 覆铜或其他功率信号覆铜在 FB 环路或补偿环路上。

    正如下面的 EVM 布局一样、您可以将其用作参考。  

    非常感谢。

    BR

    Ruby