请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92643-Q1 你(们)好
我们是否有符合以下规格的产品? Thx
应用于车辆盲点检测警报 LED (置于 A 柱上)测量控制
2.固定输出电流(与 LED VF 无关)
3.可动态调节输出电流(例如白天40mA,夜间10mA)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们是否有符合以下规格的产品? Thx
应用于车辆盲点检测警报 LED (置于 A 柱上)测量控制
2.固定输出电流(与 LED VF 无关)
3.可动态调节输出电流(例如白天40mA,夜间10mA)
您好、Kgo、
输入电压范围、LED 电压范围和 LED 数量是多少? TPS92643可在这些低电流下作为恒定电流源运行、但与线性 LED 驱动器相比、它是一种昂贵的解决方案。
我将从这里开始:
您必须过滤通道数量、输入电压范围、灌电流或拉电流等...
-弗朗西斯·胡德