请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM831D31 主题中讨论的其他器件: TPS53681
您好!
我的客户正在寻找支持210A 的电源模块解决方案。
TPSM831D31能否在并行应用中支持210A?
如果没有、请推荐合适的电源模块。
- VIN=12V、VOUT=0.75V~1V (典型值0.9V)、IOUT=210A
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找支持210A 的电源模块解决方案。
TPSM831D31能否在并行应用中支持210A?
如果没有、请推荐合适的电源模块。
- VIN=12V、VOUT=0.75V~1V (典型值0.9V)、IOUT=210A
谢谢你。
JH
您好、JH、
感谢您的联系。 遗憾的是、TPSM831D31不支持并行运行、TI 没有可支持210A 的电源模块。
但是、TI 确实有多相控制器(类似于 TPS53681)和智能功率级(类似于 CSD95485)、可满足您的应用要求。