大家好、
最近,我们的客户询问我们部署的产品中的 UCD90124固件映像是否存在许可证问题?
通常情况下、他们不认为有任何问题、因为 他们购买 了 UCD90124。 他们 及其客户可以直接使用它,没有任何许可证问题,它是否正确?
此外,您能否提供此 UCD90124许可协议或公告供我们参考?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
支持此设备的团队成员将外出度假。 他将于星期二返回,届时将能够协助解决这一问题。
谢谢、
Kadeem
你(们)好
只要客户从 TI 合法分销系统购买器件、固件就没有许可证。
这里有什么问题?
此致
Yihe
你(们)好
谢谢你。
最初 的问题是终端客户能否更新 所购买产品上的 UCD 固件? 我们收到您的回复"此 UCD 固件没有许可证"。
最后一个问题,您是否有任何带有“This UCD firmware is no license on this UCD firmware”语句的许可协议或文件? 谢谢。
你(们)好
客户在收到 TI 的说明之前不应更新固件、如果客户从非 TI 合法分销商处购买 UCD 器件、我们不支持任何(包括更新固件)
请分享客户想要做的事情。
他们是否通过合法的 TI 渠道购买器件?
此致
Yihe
Yihe、
在与客户核实后、他们只想获取有关此主题 "此 UCD 固件无许可证"的"是"或"否"的答案。
因此、我们的 UCD 固件没有许可证要求、答案是"是、我是对的吗?"
谢谢
你(们)好
没有许可证意味着他们可以自行使用固件、但 不能与 他人共享固件文件
在回答这个问题之前、我需要知道他们正在尝试做什么。
此致
Yihe
您好、Yihe、
基本上、我们通过 TI 法律分销渠道购买了 UCD 器件、我们通过 您的工具(TI 提供给我们)自行设计了 UCD 固件、然后我们将此 UCD 固件发布给终端客户、以更新所购买产品上的 UCD 固件。 我们要确认在向最终客户发布 UCD 固件时是否存在许可证问题?
谢谢。
你(们)好
您所说的固件是从融合 GUI 生成的设置文件、而不是 TI 在 IC 制造过程中预加载的代码。 这是属于开发它的客户的配置。
我们不将该固件称为用户配置。
用户配置的所有者可以决定要共享的用户。
此致
Yihe
你(们)好
感谢您的确认。