This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:DCP020505P IEC 认证报告

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115445/dcp020505-dcp020505p-iec-certified-report

器件型号:DCP020505

专家您好!

我需要 DCP020505P 的 IEC 认证报告。

因为我们的客户在认证测试期间遇到了一些问题。

因此、他们必须向证书办公室提交 IEC 证书。

您可以通过电子邮件将其发送给我吗?

michael.jeong@arrow.com

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的模块团队交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否更具体地了解您正在寻找的 IEC 测试结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我只需要 IEC 证书、而 IEC 编号无关紧要

    无需 IEC 测试报告。

    如果您有任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请尝试以下链接:

    https://www.ti.com/materialcontent/home

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为与您之间存在通信错误。

    我需要  IEC 证书的文件(例如 PDF)才能将其交付给我们的客户。

    我只能选中"是"或"影响 IEC 62474 DB "、无法下载文件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我来了解一下我们是否有这些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前 TI 网站上没有 DCP020505P 的材料成分报告。 但是、DCP020505P 中使用的材料与 DCP010505BP 中使用的材料相同。  您可以将  DCP010505BP 上的信息用于 DCP020505P。  我们正在 网站上获取 DCP020505P 的信息、但他可能需要一些时间。

    谢谢