This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:栅极驱动器电流

Guru**** 612015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113643/lm5030-current-of-gate-drivers

器件型号:LM5030

数据表中的"内部栅极驱动器各可灌入1.5A 峰值电流。"
但不写入源电流。
驱动器的源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这一点不清楚、但根据其他 PWM/驱动器数据表中使用的语言、只要声明驱动级为 x.x A、就会假设拉电流/灌电流能力相同。 我们有时指定 的一种更好的方法是±1.5A、这表示拉电流(+)和灌电流(-)、但这在 LM5030数据表中缺失。 此外、只要拉电流和灌电流不相等、参数表的输出部分或至少应在数据表首页上注明差异。 请注意、由于数据表的输出部分未指定1.5A、因此我们不会测试此参数、因此假设这些参数为典型值。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。
    我同意你的评论,但有点害怕相信。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使自己确信拉电流/灌电流值。 如果您在实验中内置了该转换器、则可以设置 LM5030以切换到固定电容器负载。 测量上升和下降时间并通过 i=C*(dV/dt)计算电流。 使用1nF 负载之类的器件、在一定的测量时间内从0V 切换到12V。 例如、如果您将上升和下降时间测量为8ns、则 i=1nF (12V/8ns)=1.5A。 即使来自 PWM 输出级的电流在电流峰值急剧时也是如此、它将在您执行测量任务的 ns 时间范围内显示为接近恒定的电流。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。
    但是、我没有 LM5030的样片。
    负载电容器上是否有上升和下降波的数据?
    我在数据表的输出部分找到了"上升时间"和"下降时间"的数据。
    "上升时间"="下降时间"=16ns (典型值)、此时 Cload=1nF。
    输出摆幅是多少?
    如果输出摆幅为10V、则 i=C*(dv/dt)=0.625 (A)。
    对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LM5030数据表的"输出部分"中可以看出、tr=tf=16ns、Clload=1nF、VCC=10V、并且您的计算结果是正确的。数据表显示1.5A 峰值电流、但通常是电流峰值与米勒平坦区不一致的时间。 我们最关心的实际电流是米勒平坦区的可用电流、该电流驱动从低电平/高电平的转换、反之亦然。 峰值电流的值取决于 PCB 布局、电路寄生效应、拉电流/灌电流阻抗和测量技术等许多因素。此处的实际波形会有所帮助、但这并不包含在我们的自动测试覆盖范围内。

    以下是额定电流为4A 的栅极驱动器的峰值拉电流/灌电流示例。  光标放置在估算的等效"Miller 高原"附近、您可以看到峰值电流值发生在4输出电压有可能上升/下降到稳定状态值的10%/90%以内之前。 当负载为具有非线性电容的 Si MOSFET 时、其影响可能非常糟糕、以至于峰值电流值会在开关转换之前的 MOSFET 延迟时间内出现。 因此、应谨慎考虑峰值电流额定值。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认我的计算结果、并为我提供波形示例。

    我很高兴听到拉电流和灌电流为0.625 (A)。

    此致、