This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:最大计时器频率和 FIQ 周期

Guru**** 633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115791/ucd3138psfbevm-027-maximum-timer-frequency-and-fiq-cycles

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

你(们)好

我想知道最大 timer16频率是多少、以及中的 FIQ 需要多少个周期才能响应?

此外、如果我增加计时器以太快地触发快速中断、器件将停止响应、并且无法进行编程。 有什么想法为什么?  

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FIQ 为4个开关周期、开关周期约为7.2us

    计时器16用于生成100us 标准中断。

    如果 FIQ 被频繁调用、则没有时间处理 PMBus 命令、器件也不响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我现在清楚地看到了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。