请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050-Q1 大家好、
在不同负载下、隔离式电源的效率是多少?
更具体地说、对于 VDDM = 10mA 的输出电流、VIN = 3.3V 或5V 时、预期的效率或输入电流是多少? 假设完全不使用隔离式驱动器、假设 VDRV 悬空。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在不同负载下、隔离式电源的效率是多少?
更具体地说、对于 VDDM = 10mA 的输出电流、VIN = 3.3V 或5V 时、预期的效率或输入电流是多少? 假设完全不使用隔离式驱动器、假设 VDRV 悬空。
尊敬的 Pengyu Song:
非常感谢您的参与。
以下计算和表格是使用产品文件夹中提供的计算器生成的。 https://www.ti.com/lit/zip/slvrbi9
请注意、我假设温度为25°C、但如果温度发生变化、效率将发生变化。 您可以使用提供的计算器生成这些计算结果。 此外、当 VDDP (VIN)为3.3V 时、器件将无法维持来自 VDDM 的10mA 输出电流。 确保您的 VDDP = 5V 以使用输出端的10mA 电流。
效率(Pout/引脚) =~36%、输入电压= 3.3V @ 25C
2 -效率(Pout/引脚)=~37%、输入电压= 5V @ 25C
请告诉我们这是否能解答您的问题。
此致、
弗朗西斯科·劳祖里克