This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:与开尔文源极 MOSFET 的低侧连接

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114490/ucc27714-low-side-connection-with-kelvin-source-mosfet

器件型号:UCC27714

你(们)好

我们将驱动 开尔文源极 MOSFET、其中低侧 MOSFET 开尔文源极连接到 COM 引脚、而 MOSFET 电源 引脚 连接回并以 UCC27714 VSS 引脚为基准的路径稍长一些。

 在此配置中为 IC 供电时需要特别考虑什么?

如果 Vdd 通过 wrt 供电并去耦到 VSS、它是否会带来任何额外的东西来将去耦电容器从 Vdd 连接到 COM、或者不建议这样做?

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您联系 E2E!

    此设备的专家目前不在办公室、很快就会回来!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    同时、您是否能够提供所参考配置的原理图或电路图?  

    此致、  

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie

    我们遵循了数据表中的建议、即当检测电阻与 MOSFET 源极串联时、即在 Vdd 和 COM 之间增加1uF。

    尽管这里没有感应电阻器、但它似乎也适用。 我们当然会尽量缩短 VSS 和 COM 之间的距离。

    此致

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您提供更多信息。 我们的专家将于星期三返回、然后再与您交流。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您关注 UCC27714半桥驱动器。 在数据表的引脚说明和功能表中、建议在 VDD 至 VSS 之间使用1uF 旁路电容器、如果 VSS 和 COM 之间存在电阻、则还建议在 VDD 至 COM 之间使用1uF 旁路电容。 如果与 VSS 和 COM 的接地参考存在明显的布线长度差异、我也会应用此建议。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard