This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:输出电压低于-5V

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111004/tps60403-output-voltage-less-than--5v

器件型号:TPS60403

您好专家、

我的客户使用 TPS60403在+5V 输入范围内生成-5V、如下所示。

输入+5V、仅输出-4.65V、负载(DAC 输入)需要1.6mA 电流。

我注意到、当 TPS60403负载电流较小时、效率较低。

请帮助您检查此问题吗?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在我看来、VOUT 越低、原因是输出端的负载电流越高。 输出电源轨上似乎有一些东西会消耗此额外电流。

    您能否让客户完全断开所有与输出轨 的连接并测量 VOUT? 然后在 VOUT 上添加一个3k Ω 电阻器并测量 VOUT?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你有更新吗? 客户是否能够解决此问题?

    此致、

    瓦伦