请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596 主题中讨论的其他器件:TPS25947、
大家好、
我的客户正在尝试选择一个电子保险丝,它可以支持500mA 的标称电流,但应该支持高达1.5A 的浪涌电流(最大470us)。 VIN 为3V3、需要自动重试。
问题:
- TPS2596x1是否适用? 或建议使用其他器件
- 在 DS 中、提到硬短路和快速短路、级别是多少?
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
1.客户需要具有 ITIMER 功能的器件、如 TPS25947。 我们可以将 ITIMER 设置为>470us。 这样、器件允许在定时器持续时间内 ILIM 和2*ILIM 之间的电流瞬态。
TPS2596短路检测电平为1.5*ILIM。
此致
Kunal Goel