This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128PFCR 的编程问题

Guru**** 2506795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114069/ucd3138128-programming-issue-of-ucd3138128pfcr

器件型号:UCD3138128

您好!

我们正在设计一个插座板、供客户在 离线编程器上对 UCD3138128PFCR 进行编程。

在我们对 IC 进行编程并发现它不能进入 ROM 模式并且无法通过从地址5Bh 进行通信之后。

请帮助我们提供建议。 谢谢你。

此致、

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、似乎芯片被锁定了。

    PMBus 器件基本在后台循环中运行、如果它不起作用、则表明代码可能会被吸入到某个位置。

    如果您不确定代码是否会正常运行、建议不要对校验和进行编程。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐美、您好

    感谢您的回复。 请告诉我们如何进入 ROM 模式吗?

    此致、

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、一旦芯片像这样锁定、就不太可能进入 ROM 模式。 但是、如果您有后门、可能有一种方法可以尝试。

    如果你有后门,你会在 main()的开头看到如下所示的内容:

    IF (杂波模拟 Regs.GLBIOREAD.bit.fault2_IO_read &!杂波模拟 Regs.GLBIOREAD.bit.FAULT3_IO_Read)

     PMBus_READ_WRITE_ROM_MODE (PMBus_WRITE);

     PMBus_READ_WRITE_ROM_MODE()用于清除校验和并将器件重置回 ROM。 因此、请尝试满足后门条件、看看它是否起作用。

    此致、

    徐美