This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:输出温度特性确认

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113996/tps62065-confirmation-of-output-temperature-characteristics

器件型号:TPS62065

在 Ta:-40°C、25°C 和85°C 时、TPS62065的输出电压值变化了多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshihiro:

    我检查了1个晶圆的特性数据。 Y 轴显示 VOUT 变化百分比。 X 轴的温度范围为-40°C 至85°C。 数据是在不同 VIN (2.7V 至6V)下收集的

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun John San:

    感谢你的帮助。

    由于有大量的数据需要获取、而且很难检查、因此我希望图表中只显示 Vin:3.3V。  

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshihiro:

    我在3.3V VIN 下附加了请求的数据。 从我检查的结果来看、对 VIN 的影响似乎不大。

    此致、

    瓦伦