This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:电流感应

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112586/lm5046-current-sense

器件型号:LM5046

您好!

我正在为 POL 应用(100W)设计 PSFB 转换器、并使用 LM5046控制器进行原型设计。 我有几个关于电流感应的问题,可以对部件进行 PCM 控制:

  1. 我担心电流感应变压器在开关环路中增加的电感。 是否有使用它的特殊要求(例如关于去耦电容器)?
  2. 另一种方法是使用与输入串联的电阻器。 但是、在10A 最大峰值输入(70m Ω)条件下、数据表中建议的710mV 压降所需的电阻会导致巨大的功率损耗(在5A 的最大 RMS 下为350mW、对效率的影响为2%)。 我是否可以使用较低的电阻值,因为我可以提供外部过流保护,PCM 控制是否仍然工作(RCS 上是否有模拟压降使其工作)?

提前感谢。

此致、
T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    1) 1) TI 在此提供了 LM5046的参考设计。   它提供48V/10A 电流、并使用电流感应变压器而不会出现任何问题。  您可以 在此处查看此设计中的电流感应变压器规格

    2) 2)如果电流感应电阻器非常小、则会增加电流控制环路的增益。  因此、在设置补偿值时必须考虑这一点。  如果您实施外部过流保护、您能否保证它将提供 LM5046的所有内置保护、例如逐脉冲电流限制和断续模式?

    我认为最好的方法是使用电流感应变压器、因为它利用了 LM5046的所有内置功能。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们将使用支架感应变压器。 我还有一个问题:是否可以感应初级变压器电流而不是输入电流? 它还包含 PCM 所需的电流斜率、这可能更方便、因为它保留了输入开关环路去耦、并且与变压器串联的电感更多不是问题。 我在 PSFB 应用中从未见过它…

    再次感谢、

    Teo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    有一些设计展示了低侧 MOSFET 源极的电流感应。  请参见下面的。   这将保留输入开关环路去耦。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不使用感应电阻器、因为它会导致过多的损耗。 LM5046电流模式是否适用于与主变压器(初级侧)串联的电流感应变压器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我记得由于功率损耗而排除了感应电阻器。  我的意思是使用从下部 FET 源极到 GND 的电流感应变压器。

    您可以将电流感应变压器与主变压器串联。  该位置往往是检测电流的最嘈杂位置、因为它可以看到 HS 和 LS FET 开关。

    此致、

    Eric