This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:寄存器0x19、0x14和 VDUV

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113563/tps23861-registers-0x19-0x14-and-vduv

器件型号:TPS23861

大家好、

我有2个问题、

1。

 当电源在电源被电源使能寄存器(0x19)停止后重新启动时、是否有必要在检测/分类使能寄存器(0x14)中设置适当的值?

因为不通过关闭/打开电源使能寄存器(0x19) 而不设置检测/分类使能寄存器(0x14)中的值来再次供电。

2.

当电源打开时、VDUV (发生 UVLO)变为"1"、当读取时清零被置位时变为"0"。
之后、它是否会在 UVLO 发生后变为"1"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    感谢您联系 TI 获取 E2E 设计支持、我有一个后续问题来验证您的情况。

    1.您以何种模式运行?  

    运行模式(关闭、手动、半自动或自动)将确定您是否需要重写检测/分类使能寄存器(0x14)。  

    您似乎是在手动模式下操作、因此在设置位时、仅执行一个周期(检测或分类)、并在执行后清除该位。 如果端口关闭(电源使能寄存器)被发出、该位也被清零。 因此、端口关闭后、必须在检测/分类使能电阻器中写入适当的值。  

    关于 VDUV、是的、您答对了。  上电复位后、VDUV 被设置为"1"、直到读取时清除被置位、这会将 VDUV 设置为"0"。 完成此过程后、如果发生 UVLO、VDUV 之后的任何值都将设置为"1"。  

    非常分别、

    Brandon Beader

    TI PoE PME