TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:深度放电电池

Guru* 97260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113575/bq27742-g1-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

大家好、团队、  

我想澄清深度放电电池电压小于1.4V 时的 PCM 行为。 从下面开始、如果 V_BATT > V_LVDET、电量监测计 IC 将允许涓流充电。  

如果电池低于此阈值、会发生什么情况? CHGFET 是否会永久打开? 是否有恢复的方法?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    该监测计不具备 ZVCHG 功能、仅在高于 LVDET 阈值时触发低压充电。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行确认、一旦监测计低于 VLDET (1.4V 至1.7V)、就无法恢复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    如果需要、您需要手动向电池施加一些电压以恢复或添加不同类型的模拟恢复。

    BQ27Z746等新型监测计支持 ZVCHG。

    此致、

    Wyatt Keller