This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62082:无法支持预期的负载电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103431/tps62082-cannot-support-expected-load-current

器件型号:TPS62082

大家好、我使用 TPS62082将 BQ 充电器 IC 的输出降压至稳定的3.3V。 当由3.3V 电源供电的微控制器不消耗太多电流时、该功能非常有用。 一旦电流消耗上升到200mA 以上、微控制器就会欠压、TPS 的电压也会急剧下降。 我通过一个简单的按钮和电阻器连接 TPS 的输出、以测试变化的负载电流、发现大约200mA (因此3.3V 输出上有一个15 Ω 的电阻器)电压立即从 TPS 中失效。  

此示波器屏幕截图显示了当我按下按钮以使用15欧姆电阻器消耗220mA 电流时稳压器的输出。

使用12欧姆电阻器时、此示波器快照为275mA。 您可以看到、终端电压电平会继续降低负载越多。

这里是一个183mA 的脉冲、其中有一个18欧姆电阻器。

我在输入端放置了一个示波器探针、那里没有电压骤降。 我尝试将 BQ 输出馈入并将5V 电压直接从 USB 导入稳压器、但两者都没有骤降、但 TPS 仍然无法正常工作。 我已经尝试过多个不同的 TPS62082器件、它们都表现出这种行为、因此不是坏芯片的情况。 下面是我的原理图的屏幕截图、其设计与数据表所建议的完全一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。

    原理图似乎有问题。 对于固定输出电压器件(TPS62082/080A)、FB 引脚应保持悬空(请参阅下图)。 您能否断开 FB 引脚并在200mA 负载下检查输出电压?

    如果问题仍然存在、请提供 VIN、VOUT、SW 引脚电压和电感器电流的波形?
    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 我将原理图的基础放在数据表中的这一行

    今天晚上、当我能够接触到电路板时、我可以尝试切割线迹、但这可能很困难、因为我必须在之后再次将芯片回流到电路板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉。 我忽略了数据表中关于在固定输出电压版本中允许 FB 引脚连接到 GND 的说法。  

    您能否在下面提供以下项目?

     1. PCB 布局

    2.电感器 P/N

    3、VIN、VOUT、SW 引脚电压和电感器电流波形@ Iout = 100mA 和220mA

    Iout = 100mA 和220mA 时的 IC 外壳温度是多少

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只是一个软提醒。  

    您能否共享我在上面突出显示的项目?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。 我目前出国旅行、无法在此板上执行特定测试。 我现在将分享我目前可以做的事情:

    1. PCB 布局

    这是芯片区域的布局:  

    原理图包含在我的原始帖子中。 您可以在中间看到 L4、C18位于其下方、R11位于顶部附近。 我承认电感器、IC 和电容器之间的一些走线应该是较大的覆铜、但我无法想象这会导致如此大的问题。 所有这些组件的底层上都有一个不间断的接地覆铜。

    2.电感器 P/N

    B82432T1102K000、下面是 DigiKey 的链接: https://www.digikey.com/en/products/detail/epcos-tdk-electronics/B82432T1102K000/697428

    C18是 一款额定电压为16V 的 CL21A226KOQNNNG、链接如下: https://www.digikey.com/en/products/detail/samsung-electro-mechanics/CL21A226KOQNNNG/3894433 

    3.您是否要求获得数据表图表中的预期波形或具有示波器的测量结果? 我不能再提供一个月的时间,但如果你是前一个月,我可以拍照。

    4.我没有精确的温度,但在所有操作中,它足够低,可以用手指触摸,不会感到任何疼痛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上周我休假时、我的回复很晚、对此表示歉意。 请参阅下面我的评论。

    1. PCB 布局

    一 输入电容器(C3和 C4)位于何处? 它看起来与 IC 很远。

    II. GND 引脚未直接连接到散热焊盘。 它上是否有 GND 过孔?

    2.电感器(L4)->我检查了数据表、但找不到饱和电流。 您知道价值吗?

    当  输出电压降至稳压电平以下且 Vout = 3.3V 时、我需要示波器波形(VIN、VOUT、SW 引脚电压和电感器电流波形)。 它有助于我们了解  导致 Vout 下降的原因。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在等待您的回复时、我将暂时关闭该主题、因为 它将在今天有1个月的历史。 添加注释后、它将自动重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    1。

    一 C4是 TPS IC 的唯一输入电容器、C3是设计中前一个 IC 的输出电容器、BQ 电池充电器。 正确的是、它没有靠近放置(请参阅下图中以蓝色框标出的内容)。 鉴于在输出发生故障时 TPS 的输入电压没有下降或变化、我假设输入电容不是问题。 这听起来像是一个合理的假设吗?

    二、是的、中央 GND 引脚上的两个过孔连接到底层的接地平面图、在 TPS 下面是不间断的。 下面是显示的接地层连接的屏幕截图

    2.我不 知道电感器中的饱和电流是多少、我只检查了"最大电流额定值"以确保它高于我的最大电流消耗。 我在该数据表中也找不到任何东西、似乎没有任何地方提供有关整个电感器系列的饱和电流的信息。  

    这是数据表中列出的电感器: https://www.digikey.com/en/products/detail/coilcraft/XFL3012-102MEC/15794179?s=N4IgjCBcoEwAwA4DsVQGMoDMCGAbAzgKYA0IA9lANrgAEArQBIgC6pADgC5QgCqAdgEsOAeUwBZQtnwBXAE6EQAX1IBaGKhAZIHWdJLkqIAKwtFykOsjUAGgDEAMgGY4Ydc0VA

    它显示最大电流和超过2A 的饱和电流。 这是推荐使用的电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。

    通常、电感器的饱和电流应至少高于器件的 ILIM (2.8A)。 无论如何、考虑到负载仅为200mA、我不认为该问题与电感器饱和有关。 因此、电感器电流不会达到2A。

    为了进一步了解该问题、我需要使用波形来确定 Vout 下降的原因。 顺便说一下、您是否尝试更改为新的 IC? 您是否仍然观察到该问题? 器件可能已部分损坏。

    波形:(VIN、VOUT、SW 引脚电压和电感器电流波形@ Iout = 100mA 和220mA)

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我试过一款全新的芯片、表现出同样的行为。 我将无法测试器件并提供请求的波形、直到7月中旬、在我返回设备大约3周后。

    您建议 如何测量和显示电感器电流波形? 放置一个与之串联的小电阻器、并测量电压以计算电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。

    如果您没有电感器探针来测量电流波形、则 Vin、Vout 和 SW 引脚电压就足够了。 这应该足够了。 如果线程超过最大天数、我们需要关闭该线程。 我们可以在等待波形时关闭该线程吗? 无论如何、我们仍然可以使用此平台的专用消息功能来通信和共享数据。 我向您发送了一封私人连接邀请函、如果您收到邀请函、请告诉我。

    你怎么看?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹是否需要闭合? 我希望保持开放、因为它显然是活跃的、而不是陈旧的。 我只需要一段时间、我就可以返回我的测试设备了。 是否可以重新打开已关闭的线程、或将其置于临时冻结状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    我可以暂时关闭该线程。 一旦您有波形、请重新打开它。 您也可以接受我的连接邀请、您可以选择发送私人邮件。

    这是可以的吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、暂时关闭线程是可以的。

    我想尝试在公共论坛而不是私人信息中解决这个问题,以便其他人可能受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

    谢谢你。