主题中讨论的其他器件:LMV431A、
尊敬的 TI 团队:
我们将分析电路中使用的升压转换器的故障模式。 故障模式之一是反馈电阻器有缺陷(无法打开或无法短路)。 我们想知道您是否已经在我们牺牲电路板来解决问题之前对其进行了评估。
输入/输出参数:
1. VIN = 10.8 - 15V DC
2. Iout = 2A
3.输出电压= 24V
我们有多个 IC 来加载该电源。 如果输出引脚上的电压上升、这可能会损坏 Domino 效应中的所有 IC。
感谢您的帮助!
此致
如所示