This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:输出电容的最大电容(浪涌电流限制?)

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113269/lm2766-max-capacitance-for-output-capacitor-in-rush-current-limit

器件型号:LM2766

如果使用低 ESR/高容量输出电容器、是否存在限制? 我们对电荷泵启动时的高浪涌电流有点担心。 “50µF”是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    LM2766上的输出电容为50uF 时、我不会遇到任何问题。

    启动时间可能会更长、因为飞跨电容器与输出电容器相比极有可能相对较小、因此您应该检查负载未在电容器未达到您想要看到的电压电平时是否已经对电容器放电。

    此致、
    Brigitte